基板に実装したRX26TマイコンにE1にて書き込みを行いました。
3台中2台は書き込み成功するのですが、残りの1台が下記のエラーとなり失敗します。
--------
ツールから切断します。エラー(E1000004): デバイスで送信データエラーが発生しました。 (Command: 13, Response: C2)「www.renesas.com/rfp-error-guide
3台中2台成功しているため、書き込み装置や結線の問題ではないと考えています。
また、エラーとなる1台については「消去>>書き込み>>ベリファイ>>チェックサム」のコマンドを実行しており、
消去のコマンドは正常に終了し、Code Flashへの書き込み時に上記エラーが発生します。
上記URLにて、「通信が安定していない可能性があり、通信上にノイズがないことを確認してください。」との記載があったため、
FINE、RESET、VCC(5V)端子をオシロスコープにて確認しましたが、書き込み成功するマイコンと比較して、電圧低下や波形のなまりなども見られませんでした。
エラー情報の「 (Command: 13, Response: C2)」の内容が不明ですが、対処方法についてご教示お願い致します。
26T は使ったことありませんが・・・俗にいう「SCI ブートモード」の書き込みで失敗するのであれば
Response C2 はこれ(マイコン側から見て PC からの受信パケットがチェックサムエラー)
Command 13 は「プログラムコマンド」
のことだと思われます。
経験上 SCI ブートが失敗するとしたら、全数失敗=回路設計ミス。特定1台失敗=部品実装ミス。試作レベルだと電解コン逆付けとか、パスコン用 MLCC のはんだ不良(チップ立ち)とか半田ブリッジとかよくあるので目を皿にして成功基板と失敗基板とを見比べるのが最初っス。
プロトコルは、「2 wire-UART」「FINE」のどちらでしょう?
通信速度を変えてみて、書き込みを試してみてもらえませんか。通信速度が高速な場合は、たまに通信エラーが出るチップに出くわすケースがあります。
FINEの場合は、(私の見る限り)E1とE2/E2Liteで多少CLOCK/DATAのタイミングが変わっていて、E1ではエラーとなるチップでも、E2/E2Liteだと問題ないという事が多いです。
RX26Tなどは、書き込み時、HOCO(あまり正確ではないクロック)がベースになっています。でも、最初にE1から9,600bpsで0x00を送って、マイコンはそのLパルス幅をベースに通信速度(ビットレートレジスタ値)を決めるので、仕組み的にはHOCOのバラツキには影響しないようになっています。でも、2Mbps程度の速度となると、チップの個体差でたまに通信エラーが出るように思えます。(出現頻度は低いですが、ダメなチップは特定の速度では通信が通らない。通信レートを落としたり、NGとなる設定以外の速度だとOKになったりする。)
cacap99さん、tfさん、回答ありがとうございます。
プロトコルは「FINE」を使用しています。
通信速度を落としたところ、書き込みできました。ありがとうございます。