RFP(RenesasFlashProgrammer)-USB I/F で、RX65Nマイコン基板にFWを書き込む場合、外部から 20/24MHzクロックを入れる必要がある?

初歩的な質問ですみません。

RX65Nマイコン基板に、RFP(RenesasFlashProgrammer)-USB I/F で プログラムを書く場合、

RX65Nマイコンの XTAL/EXTAL 端子に、20MHz or 24MHz のクロックを供給しておかないと、うまくいかないんでしょうか?

といいますのも、今私が作ろうとしている RX65Nマイコン基板は、

RFPでのプログラム書き込み専用に USB コネクタをつけようとしています。

で、ハードウェアマニュアルを読むと、 20MHz or 24MHzクロックが 必要にも 不要にも 取れてしまって、悩んでいます。

(RFP動作中は、HOCOから生成されたUCLKが使われていたら楽なんですけど。)

回答をいただけると、とても助かります。

よろしくお願いいたします。

Parents
  • Packunさん こんにちはNAKAといいます。

    オンチップオシレータでも動作させることがありますので、XTAL/EXTAL 端子に水晶をつけなくてもプログラムできると思いますよ。
    USB云々で特殊な事情があるのかもですが・・・

  • NAKA さん、回答ありがとうございます。

    XTAL/EXTALに発振子が付いていない状態で、USB I/Fが使えたわけですね?

    だとしたら、外部の発振子なしでも RenesasFlashProgrammer -USB FW書き込みができそうな気がしてきました。

    少し希望が見えてきました。

    とはいえ、オンチップオシレータ(HOCO/LOCO)は精度が悪いので、USB 通信が不安定になるとおっしゃる方もおられます。

    確かに、過去のスレッド-RX64Mマイコンで内蔵クロックでは USBブートモードが起動しない-では、水晶発振子を付ける必要がある。という結論にもなっていました。

    意見が割れているようですので、正式に Renesas社様に問合せ、結果をここに報告しようと思います。

    お忙しいところ、ありがとうございました。

Reply
  • NAKA さん、回答ありがとうございます。

    XTAL/EXTALに発振子が付いていない状態で、USB I/Fが使えたわけですね?

    だとしたら、外部の発振子なしでも RenesasFlashProgrammer -USB FW書き込みができそうな気がしてきました。

    少し希望が見えてきました。

    とはいえ、オンチップオシレータ(HOCO/LOCO)は精度が悪いので、USB 通信が不安定になるとおっしゃる方もおられます。

    確かに、過去のスレッド-RX64Mマイコンで内蔵クロックでは USBブートモードが起動しない-では、水晶発振子を付ける必要がある。という結論にもなっていました。

    意見が割れているようですので、正式に Renesas社様に問合せ、結果をここに報告しようと思います。

    お忙しいところ、ありがとうございました。

Children
No Data