RFP(RenesasFlashProgrammer)-USB I/F で、RX65Nマイコン基板にFWを書き込む場合、外部から 20/24MHzクロックを入れる必要がある?

初歩的な質問ですみません。

RX65Nマイコン基板に、RFP(RenesasFlashProgrammer)-USB I/F で プログラムを書く場合、

RX65Nマイコンの XTAL/EXTAL 端子に、20MHz or 24MHz のクロックを供給しておかないと、うまくいかないんでしょうか?

といいますのも、今私が作ろうとしている RX65Nマイコン基板は、

RFPでのプログラム書き込み専用に USB コネクタをつけようとしています。

で、ハードウェアマニュアルを読むと、 20MHz or 24MHzクロックが 必要にも 不要にも 取れてしまって、悩んでいます。

(RFP動作中は、HOCOから生成されたUCLKが使われていたら楽なんですけど。)

回答をいただけると、とても助かります。

よろしくお願いいたします。

Parents
  • hira です。

    ハードウェアーマニュアルに、以下のように書かれています。

    「ブートモード (USB インタフェース ) で使用可能な発振子は、周波数が 20MHz、24MHz、かつ発振子メー
    カーのマッチングテスト結果 ( 推奨設定値 ) でメインクロック発振器ドライブ能力 2 切り替えビット
    (MOFCR.MODRV2[1:0]) が “00b” の設定値のみです。」

    なので、文面の通り、推奨の水晶発振子を接続する必要があると思います。

    ちなみに、「必要にも 不要にも 取れてしまって」とは、何処に書かれている説明でしょうか?

    -----

    通常、内蔵発振器HOCOの周波数安定度は低く、ジッタも多いので、USB接続時の通信を確保する安定度はありません。

    又、上記説明のように、外部OSCを使って、直でクロックを入力するのも避けた方が良いと思えます。

    ※大抵は動作すると思いますが・・・

  • hirakuni45 さん、回答ありがとうございます。

    hiraさんがおっしゃるように、RX65N/651 ハードウェアマニュアル 59.18-(7)には、

    ブートモード (USB インタフェース ) では、20/24MHzメインクロックが使用できる」

    と、載っています。

    しかし、RX65N/651 ハードウェアマニュアル 59.9.2 ブートモード(USB インタフェース) の説明には、メインクロック(XTAL/EXTALからの 20/24MHz) 必要だと説明されていないようです。

    ミス?それとも省略しているだけでしょうか?

    RX23N の ハードウェアマニュアルですと、メインクロック(XTAL/EXTALからの 4/6/8/12/16MHz) が必須であるかのような説明になっているので、わかりやすいのですが。

    そもそも、RX65Nマイコンが ブートモード (USB インタフェース )  で起動した直後(RenesasFlashProgrammerからのアクセスされる前)は、UCLK(USBクロック)のソースは、どこから来ていたのか?

    という疑問が出てきます。

     起動した時点で UCLKが、メインクロック(XTAL/EXTALからの 20/24MHz) で動作しているのであれば、わざわざ再設定する必要がない=注意事項に乗せる必要が無いように思われます。

     そうではなく、起動時には UCLKが、HOCO=20MHz(?)で動作しており、USB経由で RenesasFlashProgrammer が MOFCR.MODRV2[1:0] を書き換えるというのであれば、なぜ?とも思います。

    RenesasFlashProgrammerからのアクセスが出来ている時点(HOCO動作)で、RX65Nマイコンの USB I/Fが動作していますよね?

    安定動作のためにMOFCRでクロックを設定し直せ と言っているのでしょうか?

    hiraさんの仰るように、内蔵オシレータ(LOCO/HOCO)は精度が低くて、UCLKには使えないと言う話も小耳に挟んでいます。

    実際はどうなのでしょう?

    確かに、USB I/Fの安定動作のために メインクロック(XTAL/EXTALからの 20/24MHz) を入れるべきだというのも、おっしゃるとおりです。

    お忙しい中、安定動作設計の観点からのチェックをいただき、ありがとうございました。

  • 実動作を見てみましたが、RX65Nの場合はUSBブートモード時、外部にクリスタルをつなげる必要があります。

    (クリスタルをつなげないと、USBの仮想COMポートとして見えないので、HOCOでUSBモジュールを動かしている感じでは無い気がします。)

    何MHzのクリスタルをつなげれば良いかは、ハードウェアマニュアルには…書いてない。何故でしょう。RX200系の様に書いてないと困りますよね。

    試した結果では、

    8MHz
    10MHz
    12MHz
    15MHz
    16MHz
    20MHz
    24MHz

    は書き込みが可能でした。

    (15MHzといった、中途半端な値でも行けました。15×16逓倍で、PLLが240MHz。1/5でUCLK=48MHzに設定可能なので、おかしくはないですが。)

    8MHz未満では、4MHz,5MHz,6MHzなどでもNGでした。(感じ的には、8MHzが最小かと思います。8×30逓倍で240MHzになるので行けるのでしょう。)

    書き込みが出来ない=「そもそもPCから仮想COMポートとして認識されない」です。(PC上で仮想COMポートとして見えるにも拘わらず、書き込みが出来ないというケースは試行する限りではありませんでした。)

    手元にあったクリスタルで試したので、上記以外の値でも行ける周波数はあるのではないかと思います。

    (但し、13.333MHzではダメでした。13.333×18逓倍で240MHzになるので、原理的には行けそうですが、マイコンの内蔵ファームは、ある程度キリの良い値が入力される前提なのかも知れません。8~24の間で、PLLの逓倍比が(UCLK=48MHzに)マッチすれば行けるという訳でも無い様です。)

Reply
  • 実動作を見てみましたが、RX65Nの場合はUSBブートモード時、外部にクリスタルをつなげる必要があります。

    (クリスタルをつなげないと、USBの仮想COMポートとして見えないので、HOCOでUSBモジュールを動かしている感じでは無い気がします。)

    何MHzのクリスタルをつなげれば良いかは、ハードウェアマニュアルには…書いてない。何故でしょう。RX200系の様に書いてないと困りますよね。

    試した結果では、

    8MHz
    10MHz
    12MHz
    15MHz
    16MHz
    20MHz
    24MHz

    は書き込みが可能でした。

    (15MHzといった、中途半端な値でも行けました。15×16逓倍で、PLLが240MHz。1/5でUCLK=48MHzに設定可能なので、おかしくはないですが。)

    8MHz未満では、4MHz,5MHz,6MHzなどでもNGでした。(感じ的には、8MHzが最小かと思います。8×30逓倍で240MHzになるので行けるのでしょう。)

    書き込みが出来ない=「そもそもPCから仮想COMポートとして認識されない」です。(PC上で仮想COMポートとして見えるにも拘わらず、書き込みが出来ないというケースは試行する限りではありませんでした。)

    手元にあったクリスタルで試したので、上記以外の値でも行ける周波数はあるのではないかと思います。

    (但し、13.333MHzではダメでした。13.333×18逓倍で240MHzになるので、原理的には行けそうですが、マイコンの内蔵ファームは、ある程度キリの良い値が入力される前提なのかも知れません。8~24の間で、PLLの逓倍比が(UCLK=48MHzに)マッチすれば行けるという訳でも無い様です。)

Children
  • NAKAさん、Yamamotoさん、hiraさん、tfさん、Renesasから、正式な回答届きました。

    Renesas社様は、

    「RX651にRenesasFlashProgrammer(USB)でFWを書き込む場合、

     XTAL/EXTAL端子に、20MHz or 24MHz の水晶発振子を付けておく必要がある」

    と、おっしゃっていました。

    また、tfさんが 実機で試したところ、8/10/12/15/16MHzの水晶発振子でも FW書き込みができたとのこと。

    (tfさんには、過ぎるほど詳細な実験をしていただき、本当にありがとうございました)

    とはいえ、これらの周波数はRenesas社様が保証(推奨?)していないようですので、使わないほうが良さげです。

    最後に、あとからこのスレッドを読まれてる方に伝えておきたいのは、

    「RX65N/651 ハードウェアマニュアル 59.9.2 ブートモード(USB インタフェース)  に メインクロック入力の記述が抜けているので、注意してください。」

    です。

     

    この問題に関わっていただいた皆様、お忙しいところありがとうございました!