MTU3a用自動生成コードのプリスケーラ設定について

RX66NとRX72Nにおいて、MTU8を経過時間を知るために、クリアなしのカウンタとして使用しています。
スマートコンフィグレータデータにて、カウンタクロックの選択を、「PCLK/1024」と設定しました。
これを動かすと、「PCLK/256」で動作していました。

「Config_MTU8.c」の「R_Config_MTU8_Create()」で、分周の設定は、以下のコードになっていました。
MTU8.TCR.BYTE = _00_MTU_CKEG_RISE | _00_MTU_CKCL_DIS;
MTU8.TCR2.BYTE = _05_MTU_PCLK_1024;
この設定は、MTU0やMTU5の設定と思われます。なぜこの設定で「PCLK/256」の動作をするかは不明です。

以下のように「Config_MTU8_user.c」の「R_Config_MTU8_Create_UserInit()」で、上書きしました。
MTU8.TCR.BYTE = _00_MTU_CKEG_RISE | _00_MTU_CKCL_DIS | _05_MTU_PCLK_1024;
MTU8.TCR2.BYTE = 0;
これで、正しく「PCLK/1024」になりました。

この現象は、RX66NとRX72Nの両方で発生しています。
e2studioを使っており、2024-07以前、2024-07、2024-10の3バージョンとも同じ現象が出ます。
スマートコンフィグレータデータで、1024以外の分周を選択すると、正常なコードを生成しています。

なにか、設定が足りないのでしょうか。
今回は、この変更で正常動作していますので、問題ないのですが、
将来のため、ソースの手動修正しなくてもいい方法がありましたら
教えていただきますように、お願いいたします。

Parents
  • >なにか、設定が足りないのでしょうか。

    スマート・コンフィグレータのバグだと思います。

    スマート・コンフィグレータ Version: 2.23.0, ノーマルモードタイマ1.12.0 で、上記現象は再現しますね)

    >なぜこの設定で「PCLK/256」の動作をするかは不明です。

    ハードウェアマニュアルでは設定禁止の設定なので、たまたま内部の回路的に、分周比1/256に設定されるのかも知れません。

    現状では、R_Config_MTU8_Create_UserInit() 内などでレジスタ値を再設定するしかないと思います。

  • tf様

    ありがとうございました。

    現状の方法で、進めることにします。

Reply Children
No Data