US159-DA16XXXMEVZ Wi-Fi Control Module Using Firmware IntegrationTechnologyのマニュアル内にあるデモプロジェクトでwifi通信の動作確認を実施しております。
使用しているデモプロジェクト:ck_rx65n_wifi_da16xxx_baremetal_multiple_protocol
開発環境:e2 studio
TCPサーバーでのデモを実施しようとしておりますが、失敗します。
デバッグで調査したところR_WIFI_DA16XXX_Connect関数内のat_read関数(以下コード)の結果が
DATA_NOT_FOUNDとなりアクセスポイントへの接続に失敗しているようなのですが、
考えられる原因について教えていただきたく。