RX631のE1デバッガの接続について

こんにちは

RX631でE1デバッガを使用してFINE接続を試みているのですが

「エミュレータファームウェア処理でタイムアウトエラーが発生しました。」というエラーが出て接続できない状態になっています。

2種類の基板があり、一つは48pin(R5F5631MDDFL)、もう一つは100pin(R5F56318DDFP)のCPUで

48pinの方は正常に接続できており、動かないのは100pinの方になります。

FINEC, FINED, UB, RES#は4.7kΩの抵抗を介して、3.3V(Vcc)にプルアップしています。

100pinの方にだけあるEMILEは基板上での配線できていなかったため、ジャンパ線でE1と接続しています。(4.7kΩの抵抗でプルダウン)

写真のE1接続時の信号波形を見ると動かない方はRES#が動いていないように見えます。

電源起動時はRES#は正常に動いています。

何か考えられる原因はあるでしょうか?

Parents
  • わわいです

    ぶっちゃけ100%接続ミスです

    電源ピン、GNDピンがちゃんと接続されているか、リセットがかかりっぱになっていないか、クロック供給がきちんとされているか、デバッガとの接続がちゃんとできているか、をテスターでも何でも使って全ピンチェックしましょう。

  • ありがとうございました。接続は合っていたのですが、

    CMOSタイプのリセットICを使用していたのが原因でした。ここを変えたら接続できるようになりました

Reply Children