[RX231 FINE接続]FlashProgrammerでは書込みができるが、E2Studioではできない

お世話になっております。

RX231マイコンを使用しており、FlashProgrammerでは書込み(FINE接続)ができるが、E2Studioではできない状況でございます。

FlashProgrammerで書き込めるため、配線はあっていると思いますが、E2Stduioでは以下のエラーがでました。

 

何か原因か心当たりがございましたらご教示いただきたく存じます。

Parents
  • デバッグ構成のDebuggerタブにはConnection Settingsという設定がありエミュレータから電源を供給するがデフォルトで「はい」となっていますが、回路構成によっては「いいえ」にしないと動きません。あとは確認すべきはクロック設定周りです。他の設定はデフォルトで多分大丈夫なはず。

  • Yamamoto様

    言及いただいた通りクロック設定が誤っておりました。

    無事書き込みができるようになりました。

    ご助言いただき、ありがとうございました。

Reply Children
No Data