CS+でRX621をコンパイルしています。 次の3っつのメッセージの対処方法を教えて下さい。 放っておいても問題無いのですが、出来れば出ないようにしたい。
見難い所も有りますが、タブを半角スペースに変換しても投稿するとスペースが削除されて見難くなるようです。 (1)W0561017:Paid license of CC-RX V3 is not found, and the evaluation period has expired. Please consider purchasing the product. CS+の左のプロジェクト・ツリーから「CC-RXビルド・ツール」「>マクロ定義」で、「抑止するインフォメーションレベル・メッセージ番号」と「表示させないメッセージ」に「W0561017」や「0561017」を書いてみたのですがエラーになってしまいます。 「抑止するインフォメーションレベル・メッセージ番号」と「表示させないメッセージ」は、どのように使うのでしょうか? (2)M0560101:No stack information in "DefaultBuild\SYS_Section.obj" 次のようにスタック・ポインタを設定しています。このメッセージは、どのような条件で出るのでしょう。 set_isp((void*)0x00001000) ; // 2.2.2.1 割り込みスタックポインタ(ISP)set_usp((void*)0x00000C00) ; // /ユーザスタックポインタ(USP) 91/1977頁 (3)M0560400:Unused symbol "DefaultBuild\000_PowerON_Reset.obj"-"_Init_Port_C" 次のようにして、inline で使っています。どうして、このメッセージが出るのでしょう。 #pragma inline Init_Port_C // (Sマ)#pragma inline, #pragma noinline 278/869 頁Init_Port_C() ; // ポートCをLED出力用に設定
リカルドさん、管理人です。上記のテスト書込みは私が解除したので一般公開されています。ですのでリカルドさんの問題はまだ解消されていません。私からリカルドさんにメールを送っていますので、そのメールに返信ください。
以上、よろしくお願いします。