Renesas Debug Virtual Consoleの文字化け

現在RX65Nにてprintf表示を実施したく、「Renesas Debug Virtual Console」を実行しようとしています。

プログラム実行後、仮想コンソール画面に何か値は表示しているのですが、下記のように文字化けしているようです。

これはe2studio側の文字設定により発生しているものでしょうか。

https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17797673

こちらを実施してみましたが、「Renesas Debug Virtual Console」は対象外で「コンソール」のみ対象のようです。

  • Debugger Consoleの方でGDBコマンド
    set charset SJIS
    とかやってGDBの文字コードを変更してもVirtual Consoleの方は変わらないのでUTF-8固定になっているのかもしれません。

    Virtual Consoleのログはファイルに保存できるので、テキストエディタで確認してみてください。
    ※ 保存先はフルパスで書いてください。

  • ご回答ありがとうございます。

    助言いただいたとおり、ログをファイル保存しANSI、UTF-8、UTF-16などメモ帳で選択できるエンコード全種類でファイルを開いてみましたが、いずれも文字化け?しています。

    プログラムに問題があるかもしれません。何か可能性として思い当たることがありましたら助言いただけますと助かります。

  • ひとまず abcde とか  あいうえお  とかを出力させたときのコードの化けっぷりを(バイナリエディタも使って)見てみれば何か分かるのでは。

  • これって、要するにスマートコンフィギュレータBSPからprintfを有効化してのUARTからテキスト列送信ですよね?

    マルチバイトコードはそもそもライブラリはサポートしていないのでは?

    ASCIIコードだけでも起こっているならボードレートが合ってないとかじゃないですかね?

  • abcdeやあいうえお表示は「Renesas Debug Virtual Console」で表示できました。純粋にprintf関数に渡す引数に問題があるようでした。ご迷惑おかけしました。

  • 回答ありがとうございます。UARTなど通信によりテキスト列を送信しているわけではありません。

    ソースコードに入出力関数を実装し、仮想コンソールにより表示を行っています。

  • E2/E2 Liteなどで繋いでいる時に出るメッセージですよね?では逆に尋ねますが、どうやって仮想コンソールへメッセージを送りつけているのですか?

    物理的にという意味でです。方法としては複数ありますが、r_bspならprintfの有効化やSerial terminal selectの有効化です。CC-RXとGNU-RXの両方ともこれらは機能していると思います。RX72Mではやったことありますが、中身としてはブートモード対応のSCIチャンネルを使用したUART通信(E2とか使わないなら好きなチャンネルのSCIを選べます)です。

  • 物理的にどう実装できているのかは分かりませんが、下記に従い仮想コンソール表示を行っています。通信関係のモジュールは無効化しています。

    https://ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17797636

  • E2/E2 Liteなどを繋いだ状態でしかメッセージ出ませんよね?そのprintfでやってる中身が結局のところSCI経由ですよってことです。SCI設定やprintfからの受け渡し部分の低レベル部分は書かなくて済むだけでボーレートなどがずれている場合はそれに伴う文字化けもあります。また、マルチバイト文字列がサポートされているない可能性ももちろんあります。Renesas Debug Virtual Consoleはとどのつまり開発環境に組み込まれたターミナルソフトなのでTeratermでもいいわけですし、COMポート指定のボタンがあるのもそういう理由ですね。なお、提供されるprintfはブロック型ですので処理が遅いなどの原因になります。

  • > abcdeやあいうえお表示は「Renesas Debug Virtual Console」で表示できました。純粋にprintf関数に渡す引数に問題があるようでした。ご迷惑おかけしました。
    printfに渡す前に化けているのであればエミュレータやSCIは関係ないことになります。