RXシリーズの電源回路について

RX63T他のCPUを使用しています。

電源回路をデジタル電源(VCC)とアナログ電源(AVCC)を別回路で設計しています。

電源を切ったときVCCの方が先に0Vになり、AVCCは遅れて(0.5sくらい)から0Vになります。

これによってCPUにダメージが加わり故障などに結びつくのでしょうか?

Parents
  • わわいです

    ダメージが加わるかどうかってのは、そのCPUのデータシートを見て、その中の絶対最大定格を見ましょう。(あるいはそれに付随する注意書きなど)

    そこに書いてあるのは、その数値を守ってさえいればCPUにダメージは与えない、という条件です。

    ってことで、その中にAVCCとVCCの大小関係で何か記述があるのなら、それを守る必要があります。

    そういうことが書いてないなら、べつにどーでもいいってことですね。

  • ありがとうございました。参考にします。

Reply Children
No Data