はじめまして、テツ爺と申します。
RZ/T1で使用できるOSレスのTCP/IPプロトコルスタックを探しております。
出来ればフリーソフトのほうが良いのですが、
ご存じの方がおられましたら情報をいただきたいです。
自己レスです。ルネサスのEtherNetサンプルプログラムと、uIPを利用してTCP/IP通信が出来るようになりました。
以上
ルネサスのTCP/IPクライアントのサンプルプログラムを探しています。