RZ/A2M Change Device時のエラーに関して

RZ/A2M e2studioにてFW開発中です。

デバイスが 324pin ( R7S921058 ) から 256pin ( R7S921041 ) に変更になり、e2studioの『Change Device』機能を使いましたが、

『次の問題が原因で、操作を実行できません:Unable to find option com.renesas.cdt.managedbuild.gcc.rz.option.architecture』

となり、うまく行きません。

前段階の検出された問題で、

『Unable to load project generation setting for HardwareDebug. Some build settings may not be set correctly.』

Unable to load project generation setting for Release. Some build settings may not be set correctly.

『This change cannot be undone. Please make sure you backup this project before continuing.』

が検出されています。解決策(又は糸口)をご教授いただけるとありがたいです。

  • > Unable to find option com.renesas.cdt.managedbuild.gcc.rz.option.architecture
    たぶん、ですがプロジェクトが作成された時期のe² studioと現在のバージョンとの間で互換性がないために、プロジェクト内の記述が今のバージョンの何に対応するかが分からなくなった状態だと推測されます。
    元のプロジェクトのe² studioバージョンでChange Deviceすれば成功するかもしれないですが、それで必ず動くとも限りません。
    新しいデバイス用のプロジェクトを作り直すのが無難だと考えます。