RZ/A2M FreeRTOS バージョンアップに関して

RZ/A2Mにてファームウェア開発をしています。サンプルプロジェクト(rza2m_cam_and_disp_sample_freertos_gccプロジェクト)を使用しています。
このサンプルプロジェクトのFreeRTOSバージョンはm『FreeRTOS Kernel V10.6.1』になります。
最新のFreeRTOSは、FreeRTOSv202406.01-LTSで『FreeRTOS Kernel V11.1.0』になります。
このバージョンにアップデートする方法で、『FreeRTOSv202406.01-LTS.zip』をダウンロードして個別にファイルを上書きする以外の方法があれば、ご教授いただけるとありがたいです。
また、バージョンアップ時の注意点等ありましたら、ご指摘頂けると助かります。

よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children
No Data