R9A07G075M24GBGのピンについてですが、
P01_4とP23_2にWE1#/DQMLUの機能を持ったピンがありますが、
P01_4をWE1#、P23_2をDQMLUとして別々に割当ることは可能でしょうか?
わわいです
別々は無理かと。
WE1というのは書き込み時で、DQMLUってのは読み込み時の信号名称ってだけのはなしで、もともと同一ピンの機能のものです
ご回答いただきありがとうございます。
e2 studioを使っていますが設定画面でも別々は
無理なようです。
わわいです。
不可能なことにこだわってもしようがないので、それでいったい何をやりたいのか、をはっきりさせましょう。
そして、それを実現するにはどうすればいいかを考えればよろしいかと。
ありがとうございます。