変数のマッピングにて、オーバーフローのエラーが発生

AP-RZT2-0Aの評価ボードをもとに、付属の16MByteのSDRAMを32MByteに変更して
実装しております。

特定の変数をSDRAMにマッピングしたくセクションを追加して、変数を宣言しました。
1.fsp_ram_execution.ldファイルのSECTIONSを下記内容を追記し、
 c3_dataセクションを定義しました。

 .c3_data : {
. = ALIGN(CS3_SPACE_PRV_LENGTH);
} > CS3_SPACE


2.Cコードにて、下記のように変数宣言しました。
 unsigned short __attribute__ ((section (".c3_data"))) SimulationCsvData2[2000 * 120][0x80];

ビルドしたところ下記エラーが発生します。

ld.exe: ap_rzt2_0a_ethernet_sample.elf section `.c3_data' will not fit in region `CS3_SPACE'
ld.exe: region `CS3_SPACE' overflowed by 44662784 bytes


メモリが足りずオーバーフローするとのエラーメッセージと思われますが、
メモリは足りております。


開発環境は、Renesas e² studioを使用して、GNU ARM Embeddedのツールチェーンを
使用しています。

何かアドバイス頂けるようお願いします。

Parents
  • 32Mバイトチップが2つで64Mバイト、これを一括で確保したいと言う要望ということでしょうか?

    CS0/2/3/5の4つぶら下げることのできるさきに個別で64Mバイト割り当てですので例えば32Mバイトチップの割り当て場所を

    1つ目後半、2つ目前半にしてリンカ設定でセクションを跨いで確保できそうな気はします。

  • 回答ありがとうございます。

    そういう設定が出来れば連続して扱えるので便利なのですが

    すみません、環境を使い始めたばかりなのでピンと来ていません。

Reply Children
No Data