e2 StudioでRZ/T2M-0Aのビルド時、bspのヘッダファイルがない旨のエラーが出る

e2 StudioでRZ/T2M-0Aのプログラムの開発時、他のワークスペースとの差分のあるファイルをマージしてビルドしていました。

そのビルドでのエラーは#include "bsp_mcu_family_cfg.h"がないというエラーが発生しました。

差分のあるワークスペースからbsp_mcu_family_cfg.hをコピーして格納しましたが、ビルド時bsp_mcu_family_cfg.hが消され、上記のエラーが発生します。

当該ヘッダが格納されてるフォルダは、「編集禁止のヘッダ」が格納・自動管理されてる様子なので、イレギュラーな対応だと思いますが、同じような経験が

ある方の得られた情報がありましたら、ご教示願いたいです。

Parents Reply Children
No Data