e2 studioのcompiler関連のBugではないかと思われる動作について

こんにちは。NoMaYです。

別スレッドのFreeRTOSのRTOSDemoプログラムを作っていて気付いたのですが、e2 studioのバグだと思われる現象に遭遇しました。e2 studioのプロジェクトのプロパティでCC-RXの設定を以下の画面コピーのように設定した場合に、CC-RXでは期待した通りにワーニングメッセージが表示されますが、e2 studioのエディタ上では条件コンパイル文によりコードが除外されていることになっています。一応、e2 studioのプロジェクトのプロパティで「Renesas Toolchain Builtin Language Settings」を確認してみたところ、実際に、e2 studioが組み込みマクロを間違えていることも確認出来ました。

現象再現プロジェクトのファイル一式(投稿用に作成し直して大幅に簡素化したものです)
e2studio_compiler_issues_20200714.zip

現象再現プロジェクトのコード

void main(void)
{
#if ( __TFU == 1 )
    int __tfu = 1;
#endif

#if ( __DBL8 == 1 )
    int __dbl8 = 1;
#endif
}

以下、画面コピーです。

CC-RXのワーニングメッセージが出ている行がe2 studioのエディタ上でグレー表示になってしまっている


e2 studioのプロジェクトのプロパティのCC-RXの設定



e2 studioのプロジェクトのプロパティの「Renesas Toolchain Builtin Language Settings」の内容が間違っている
(具体的には、__DBL8の定義が無く(代わりに__DBL4の定義がある)、__TFUの定義が無い、です。)


[参考リンク]

e2 studio バグリスト

e²studio 7.8 Known Issues List
List generated on 30/03/2020 15:14:31
www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio7/docs/releasenotes/7.8.0/openissues.htm

e²studio 2020-04 Known Issues List
List generated on 14/04/2020 15:14:31
www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2020_04/openissues.htm
 

Parents
  • ほやさん、こんにちは。NoMaYです。

    > > CC-RXだと選択できるので問題なさそうに見えます(追記:listingを見たらデフォルトのままでも-fpu付きでコンパイルされていました)。
    > これはCC-RXについて、です。

    そういうことでしたか。

Reply
  • ほやさん、こんにちは。NoMaYです。

    > > CC-RXだと選択できるので問題なさそうに見えます(追記:listingを見たらデフォルトのままでも-fpu付きでコンパイルされていました)。
    > これはCC-RXについて、です。

    そういうことでしたか。

Children
No Data