こんにちは。お久しぶりの投稿です。Jenkinsを稼働しているWindows10のバージョンを1909から社内のルールでアップデートする必要が有り、2004としたかったのですが、3月からのWindowsUpadteでは20H2となり、しかたなしに20H2にアップデートしました。
で、アップデート後検証しているのですが、CS+で
N:[Error] (E0200001)致命的なエラーが発生しました。 System.TypeInitializationException: 'RenesasElectronics.MicomTool.Command.CommandManager' のタイプ初期化子が例外をスローしました。 ---> System.ArgumentOutOfRangeException: 値 '0' は 'Interval' に対して有効な値ではありません。Interval は 0 より大きくなければいけません。パラメーター名:Interval 場所 System.Windows.Forms.Timer.set_Interval(Int32 value) 場所 RenesasElectronics.MicomTool.Command.CommandManager..cctor() --- 内部例外スタック トレースの終わり --- 場所 RenesasElectronics.MicomTool.Command.CommandManager.Initialize() 場所 RenesasElectronics.MicomTool.SystemManager.Start(IIdeStartupInformationProvider startupInfo)
となり、JenkinsからのBuildがエラーになるようになりました。直接、Jenkins PCにログインしてBuildする分には問題はありません。どうも外部スクリプト経由だとこの現象になるようです。
統合開発環境 フレームワーク V8.01.00.05 [07 Nov 2017] CC-RX V2.08.00
CS+もCC-RXもちょっと古いバージョンですが、開発機種の関係上バージョン(CS+は大丈夫かもですが)は動かしたくなく、
もし何かご存じの方がいらっしゃればーと藁にも縋る思いで、投稿した次第です。
以上
ちゅーた さん、こんにちは。NoMaYです。CS+が起こしているエラーで、CS+が古いバージョンであるなら、CC-RXのバージョンを変更しないで、CS+だけ最新版にアップデートするのが、セオリー的には第一歩ではないでしょうか。> 直接、Jenkins PCにログインしてBuildする分には問題はありません。> どうも外部スクリプト経由だとこの現象になるようです。これは、外部スクリプト経由以外に、Windows10 20H2上でコマンドプロンプト上でCS+のコマンドライン版でmtpjファイルを読み込ませてビルドしようとしたら、そういうことでも発生したりしないでしょうか?それとも、ログインしてビルドする限りにおいては、GUI版CS+でもコマンドライン版CS+でもビルドは出来てしまうのでしょうか?
こんにちは。NoMaYです。これまでWindows10 1909を使っていたのですが、Windows Updateで、そろそろサポート期限が切れますよ、と表示されるようになったので、Windows10 20H2へアップデートしようとしたら私のPCでは以下の画面コピーのように失敗してしまいました、、、(どうすんのさ、これ、、、まあ、それは後で考えることにしますけれど、、、)とりあえず、以下を試してみようと思ったのですが、、、(1) コマンドプロンプト上でCS+コマンドライン版で手持ちのプロジェクトをビルド出来るか?(2) SSHか何かをインストールしてリモートからCS+コマンドライン版で手持ちのプロジェクトをビルド出来るか?ただ、何か、(1)と(2)の間でもうひとつ試せることは無いだろうか、とも思っているところですけれど、、、私のPCでのWindows10 20H2へのアップデート失敗画面[メモ]Google検索: Jenkinswww.google.com/search?q=JenkinsJenkinsを使った自動テスト環境を作る(前編)- さくらのナレッジ knowledge.sakura.ad.jp/5293/Jenkinsを使った自動テスト環境を作る(後編)―― Dockerコンテナを使って自動ビルドを実行する - さくらのナレッジ knowledge.sakura.ad.jp/5433/Google検索: Jenkins Windows インストールwww.google.com/search?q=Jenkins+Windows+インストールJenkinsを使ってみよう!! - コンピュータシステム株式会社www.jcsc.co.jp/tech_blog/archives/31今回はJenkins未経験の私がインストールからWindowsバッチコマンドのみ実行するジョブを作成・実行まで試します
本件、CS+ V8.05では改修されたとの事です。