基本的な質問ですみません。
生成されたMOTファイルをターゲットマイコンに書き込んでも、電源リセットによる自動起動をしません。
調べた結果、ロードモジュールコンバータの「実行開始アドレスを設定する」のチェックを入れていない
ことが原因かなと考えていますが、ご意見を頂きたく。
HEWのビルドメニューからToolchain(M16C Standard)を選択し、ロードモジュールコンバータのタグを選択。
カテゴリ:出力を選択。フォーマット:モトローラSフォーマットを選択していますが、以下の項目が理解
できていません。
[-E]実行開始アドレスを設定する
[-A]出力データのアドレス範囲を指定する
上記の[-E]と[-A]は、同時選択できませんでした。そのため、[-A]を選択し、実行開始アドレスをそちらで指定しています。
初歩的なことが分かっていないため、別の原因がありそうです。