E2エミュレータLiteからRX66Tへの3.3V電源供給ができません。

E2エミュレータLiteを使用して、RX66Tのデバッグを実施しようとしていますが、
エミュレータとマイコンをケーブルで接続してもエミュレータのVccLEDが点灯せず、マイコンに電源供給ができていないように思われます。
そのため、デバッグを実行してもエラーが発生します。

エミュレータ-マイコン間で接続しているピンは2pin(GND), 7pin(MD/FINED), 8pin(VCC), 13pin(RES#)のみで、8pinから電源供給がされる想定でした。
しかし、エミュレータの14pinコネクタをテスターで当たってみると、電源と思われる3.3Vが出力されているのは14pinのみで、8pinは0V出力でした。
マニュアル上のピン配置では14pinはGNDと表記されています。エミュレータからの電源供給用のpinはどれなのでしょうか。

補足:e2studioを使用しており、「エミュレータから電源を供給する」の設定は「はい」にしています。

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children
No Data