Version: 2024-10 (24.10.0)にRenesasQE_ble_RARERX_V170.zipをインストールしようとしましたが
以下のエラーが出てインストールができません。
元のリクエストが変更されました。 より新しいバージョンが既にインストールされているため、"Renesas QE common" は無視されます。必要なアイテムが1つ以上見つからなかったので、インストールを完了できません。 インストールされるソフトウェア : Renesas QE for BLE[RA,RE,RX] Utility 1.7.0.v20231108-0456 (com.renesas.apltool.blera.utility.feature.feature.group 1.7.0.v20231108-0456) 要件がありません : QE for BLE[RA RE RX] 1.7.0.v20240329-0750 (com.renesas.apltool.blera 1.7.0.v20240329-0750) には "osgi.bundle; net.sf.json.lib [2.4.0,3.0.0)" が必要ですが、見つかりませんでした 依存関係を満たせません : 元: QE for BLE Utility[RA RE RX] 1.7.0.v20231108-0456 (com.renesas.apltool.blera.utility 1.7.0.v20231108-0456) 宛先 : osgi.bundle; com.renesas.apltool.blera 1.7.0 依存関係を満たせません : 元: Renesas QE for BLE[RA,RE,RX] Utility 1.7.0.v20231108-0456 (com.renesas.apltool.blera.utility.feature.feature.group 1.7.0.v20231108-0456) 宛先 : org.eclipse.equinox.p2.iu; com.renesas.apltool.blera.utility [1.7.0.v20231108-0456,1.7.0.v20231108-0456]
試しに2024-10で"Renesas Views" > "Renesas Software Installer" メニューから QE for BLE V1.7.0をインストールしてみましたがこちらは問題なくインストールできました。