リカルドです。
HEWでは、左の「プロジェクト・ツリー」に、インクルードしたファイルが表示されました。
CS+では表示されません。
表示する方法は有りますか?
オイラんところの CS+ V8.13.00 [05 Dec 2024] でプロジェクトを開いたときのプロジェクトツリーの表示ですが、インクルードしたファイルも表示されていますよ。
ツール・メニューのオプションで、オプションのダイアログ(パネル)を開きます。
左側のツリーにある「全般」の「ビルド」をクリックで選択します。
その中にある「プロジェクト・ツリーに依存関係ファイルを表示する」にチェックを入れて、「OK」または「適用」します。
その後、一度ビルドを行えば、ソースファイルがインクルードしているヘッダファイルがツリーとして表示されます。
有難う御座います。
表示出来ました。
モデレート以外にもトラブルに見舞われています。
この書き込みも無事に表示できるかどうか。
cacao99 さんにも返信したのですが、表示されません。
cacao99 さん、いつも回答有難う御座います。
私のツリー構造の画像を貼り付けようとしたら、エラーになってしまいました。
その後、かふぇルネに入れなくなりました。
それ以外にもエラーが有って、ゴタゴタしていました。
エビスクラウンさんの回答で解決しました。有難う御座いました。