HMSCでUSBがマウントできません(R_USB_Open内で設定するctrl->type値が変化)

■構成
HOSTでHMSC+FATで使用し、exFATでフォーマットしたUSBを使用しています。
使用環境:RI600V4(RX72M μITRON)
・USB basic(low level) driver (r_usb_basic)
・USB Host Communication Device Class (r_usb_hcdc)
・USB Host Mass Strage Class (r_usb_hmsc)
・Open Source FAT File System (r_tfat_rx)

(USB_CFG_MODEは、USB_HOST)
・DMA及びDTCは未使用

■問題箇所
R_USB_Open()内で
utr.keyword = ctrl->type; はUSB_HMSC(x0d)であったのが、
usb_module_start()を実行すると(戻りはUSB_SUCCESS)、ctrlの内容が不定(?)と表示され、後続の
utr.keyword = ctrl->type; は0が設定されてしまいます。
usb_module_start()での割り込み設定が要因であると思うのですが、何が原因なのかご教示いただけますでしょうか?