e2 studio、デバッグの問題

E2liteで接続。

renesas flash programmerでは問題なく、hexファイルの書込み、読み出しができる(SWD接続)

e2 studioでデバッグすると、ユーザシステムが接続されていないとのエラー。

pc再起動、ソフトの再インストールなど試しましたが、調査に行き詰っております。

R7FA2L1AB3CFL(48ピン)のカスタムボード

  • デバッグ設定でデバッガ(エミュレータ)から電源供給を「する」となっていると起動できない場合があります(する、がデフォルト)。これは電源構成によって発生します。

  • ご回答ありがとうございます。

    電源はスイッチング電源からDC5Vを供給し、レギュレータで3.3Vに落として供給しています。

    又、デバッガの設定は、電源供給を「しない」にしております。

    宜しくお願い致します。

  • ・VCC接続の問題

    E2Liteとターゲットボードを接続した際に、E2LiteのオレンジのLED(VCC)は光っていますでしょうか。光っていない場合は、

     E2Liteの14Pケーブル経由でターゲットに接続している場合は、8番ピン

     20Pか10Pのハーフピッチケーブルでターゲットに接続している場合は、1番ピン

    に、ターゲットボードの3.3Vのラインがつながっているかを確認してください。

    ・GND検出端子の問題

     E2Liteの14Pケーブル経由でターゲットに接続している場合は、14番ピン

     20Pか10Pのハーフピッチケーブルでターゲットに接続している場合は、9番ピン

    が、ターゲットボード上で、GNDに接続されていますでしょうか。これらの端子が、GNDと導通していない場合は、ターゲットが未接続と認識されるはずです。

  • ・GND検出端子の問題

    →UCONの端子を接続しておりませんでした。ボード上でGNDに接続すると、

    E2STUDIOでもデバッグ出来る様になりました。

    大変勉強になりました。

    ありがとうございました。