GR-SAKURAです。
スレーブの受信で、受信ハンドラーのEventReceive関数を呼ばれるのですが、loop関数に戻ってこない。
マスターから1文字送ると受信文字数available()で0を読みます。この時loop関数から割り込みでWireの割り込みになっていると思います。
もう一度1文字送るとavailable()は1をだして、送った文字がreadで読めます。
この事からEventReceive関数は受信のたびに呼ばれていることはわかります。
しかしloop関数に戻ってこない。
間違いが分かる方いたら教えてください。
以下ソースです。
/* GR-SAKURA Sketch Template V2.24 */#include <Arduino.h>#include <wire.h>void requestEvent( void ){ Wire8.write( "Hello ") ; Serial.println("I2c Request");}char I2cRcvData[32] ;char iat; // I2C 1 Byte Readint bufc ;void EventReceive( int numbyte ){ digitalWrite(PIN_LED0,1); // LED1 ON bufc = 0 ; while( Wire8.available() ) { digitalWrite(PIN_LED1,1); // LED OFF! bufc++ ; iat = Wire8.read() ; // 1バイトの読込み bufc++ ; I2cRcvData[bufc] = iat ; if( iat == 0x0a ) { I2cRcvData[0] = bufc ; // 受信受信文字数 I2cRcvData[bufc+1] = '\0' ; } Serial.print( iat ); // 受信文字 }}void setup(){ Serial.begin(57600); pinMode(PIN_LED0,OUTPUT); pinMode(PIN_LED1,OUTPUT); pinMode(PIN_LED2,OUTPUT); pinMode(PIN_LED3,OUTPUT);}void loop(){ Serial.println("I2c INIT"); Wire8.begin(0x40) ; Wire8.onRequest(requestEvent); // 送信要求がMasterから来たら呼ばれる Wire8.onReceive(EventReceive); // Masuterからデータ受信したら呼ばれる while( 1 ) { digitalWrite(PIN_LED2,1); // LED2 ON Ether ON delay(500) ; digitalWrite(PIN_LED2,0); // LED2 ON Ether OFF! delay(500) ; }}
調べました。
どうも割り込みハンドラに問題ありそうなので、RX63Nのマニュアルをみてスレーブ受信動作についてi2c通信のスレーブ受信のフローチャート例と、スレーブ受信の動作タイミングを見ると、INTハンドラーの中でフロー通りになっていない。
これだと1度目の送信では、データが出ないが、2度目の送信で2度目の割り込みになり、STOPフラグが1になっているので、
前に送った電文がバッファから読める。
LOOPには戻ってこないが、同じ電文を送り続けるとまるで正しく動いているように見えるが、実際はRDEFフラグを見るところで永遠にループしている。
twi_rx.c
void INT_Excep_RIIC0_RXI0(void){
if(RIIC0.ICCR2.BIT.MST == 0){ // slave mode twi_rxBufferIndex = 0; char b = RIIC0.ICDRR; // dummy read while(!RIIC0.ICSR2.BIT.STOP){ // detect stop condition
// ↓ここのRDRFフラグを1になるのをループしているが、0ではフローでSTOPフラグを見るように戻っている
// つまり電文の終了を検知できない状態で最後の文字を取った後ここでループしている。
while(!RIIC0.ICSR2.BIT.RDRF); // wait for data if(twi_rxBufferIndex < TWI_BUFFER_LENGTH){ // put byte in buffer and ack twi_rxBuffer[twi_rxBufferIndex++] = RIIC0.ICDRR; } } RIIC0.ICSR2.BIT.STOP = 0; // put a null char after data if there's room if(twi_rxBufferIndex < TWI_BUFFER_LENGTH){ twi_rxBuffer[twi_rxBufferIndex] = '\0'; } // callback to user defined callback twi_onSlaveReceive(twi_rxBuffer, twi_rxBufferIndex); // since we submit rx buffer to "wire" library, we can reset it twi_rxBufferIndex = 0; }}
修正した内容(私は動きましたが、使う時は自己責任でお願いします)
if(RIIC0.ICCR2.BIT.MST == 0){ // slave mode
if (RIIC0.ICSR2.BIT.STOP){ // detect stop condition
RIIC0.ICSR2.BIT.STOP = 0;
return ;
}
twi_rxBufferIndex = 0;
char b = RIIC0.ICDRR; // dummy read
while(!RIIC0.ICSR2.BIT.STOP){ // detect stop condition
if(!RIIC0.ICSR2.BIT.RDRF) // wait for data
continue;
if(twi_rxBufferIndex < TWI_BUFFER_LENGTH){
// put byte in buffer and ack
twi_rxBuffer[twi_rxBufferIndex++] = RIIC0.ICDRR;
if(RIIC0.ICSR2.BIT.RDRF) // wait for data
// RIIC0.ICSR2.BIT.STOP = 0;
// put a null char after data if there's room
twi_rxBuffer[twi_rxBufferIndex] = '\0';
// callback to user defined callback
twi_onSlaveReceive(twi_rxBuffer, twi_rxBufferIndex);
// since we submit rx buffer to "wire" library, we can reset it