Flash data with API r_flash_rx (RX651, 2M)

Bonjour,
J'ai des difficultés pour enregistré un compteur en mémoire flash de donnée (0x100000).
Mon compteur est "toti".
je code : "erreur = R_FLASH_Write(toti , 0x101010, 0x4);"
Au préalable je fait  "
erreur = R_FLASH_Open(); erreur = R_FLASH_Erase(FLASH_DF_BLOCK_64, 1);
les commandes retournent toutes "FLASH_SUCCESS".
Au reset "toti" est à "0" et est bien enregistré dans la mémoire flash.
En suite "toti" est incrémenté.
C'est à ce moment que cela ne va plus car la commande "flash write" utilise l'adresse de "toti" incrémenté et non pas la valeur de "toti" alors que j'affiche bien la valeur de "toti".
J'ai essayé de fixer une adresse RAM pour "toti" (#pragma ADDRESS toti 0xA4000) et de remplacer "toti" par l'adresse "0x4000" dans l'instruction "flash write" mais la valeur de "toti" n'est pas à cette adresse. J'ai essayé d'autre adresse de la mémoire RAM sans plus de succes.
Comment indiquer à la commande "flash write" que "toti" est une variable de donnée et non une adresse ?
Merci à tous pour l'aide.
Etienne

Hello,
I have difficulty recording a counter in flash data memory (0x100000).
My counter is "toti".
I code: "error = R_FLASH_Write(toti, 0x101010, 0x4);"
First I do "error = R_FLASH_Open(); error = R_FLASH_Erase(FLASH_DF_BLOCK_64, 1);
the commands all return "FLASH_SUCCESS".
On reset "toti" is at "0" and is well recorded in the flash memory.
Then "toti" is incremented.
This is when it goes wrong because the "flash write" command uses the address of the incremented "toti" and not the value of "toti" while I display the value of "toti".
I tried to set a RAM address for "toti" (#pragma ADDRESS toti 0xA4000) and replace "toti" with the address "0x4000" in the "flash write" instruction but the value of "toti" is not at this address. I tried other RAM memory addresses without any more success.
How to indicate to the "flash write" command that "toti" is a data variable and not an address?
Thanks all for the help.
Etienne

Parents Reply Children
No Data