I need E2 lite pinout diagram

Hi,

I need the pinout diagram for the E2-Lite debugger. I need to connect it to my controller. I have attached screenshots.

Regards,

Ashok

Parents
  • Bonjour,

    Lorsque j'utilise le E2 lite pour déboguer mon RX651, il y a un gros délai après la connexion et le message "harwarde breakpoint...." et quelques fois le debuguer plante. En bas de la fenêtre à gauche il y a" running" en vert mai la flèche en haut n'est pas active.

    When I use the E2 lite to debug my RX651, there is a big delay after connecting and the message "harwarde breakpoint...." and sometimes the debugger crashes. At the bottom of the window on the left there is "running" in green but the arrow at the top is not active.

Reply
  • Bonjour,

    Lorsque j'utilise le E2 lite pour déboguer mon RX651, il y a un gros délai après la connexion et le message "harwarde breakpoint...." et quelques fois le debuguer plante. En bas de la fenêtre à gauche il y a" running" en vert mai la flèche en haut n'est pas active.

    When I use the E2 lite to debug my RX651, there is a big delay after connecting and the message "harwarde breakpoint...." and sometimes the debugger crashes. At the bottom of the window on the left there is "running" in green but the arrow at the top is not active.

Children
No Data