尊敬的米尔电子工程师:
我是一名参赛选手,我使用Remi Pi\03_软件资料\02_Images\myir-image-ubuntu下的镜像时,发现其lsusb存在USB摄像头设备,但无法找到/dev/video设备。
我在参考资料后,怀疑是内核没有使能UVC支持,于是打算对Remi Pi\03_软件资料\04_Sources\myir-renesas-linux.tar.bz2的内核进行编译,
我编写脚本并开始配置和编译,
我发现内核本身是有对UVC的支持的,我怀疑是境像使用的内核不是该源码的内核,于是打算编译完成后加载到开发板做尝试。
编译完成后,将开发板/dev /mmcblk0p1挂载到/mnt目录,
通过虚拟机的SCP方式发送镜像和设备树,
最后重启开发板。
但结果依旧是仅有USB识别,没有/dev/video设备。
谢谢,当时没注意,已成功