关于使用Mail-G31GPU进行图形渲染

尊敬的米尔工程师:

您好,我是一名参赛选手。我在使用Remi Pi在\03_软件资料\02_Images\myir-image-ubuntu下的镜像MYD-YG2LX-REMI-8E1D-120-I_EMMC_UBUNTU_L5.10.83_20240330.img时,利用weston来做图形化显示,想对图形进行硬件加速的渲染,

首先利用kmscube进行测试,

观察可知,OpenGL ES 2.的renderer:是"llvmpipe (LLVM 15.0.7, 128 bits)",并没有像官方评估指南写的那些是"Mali-G31 (Panfrost)"

使用glmark2-es2-wayland进行测试也可以看出,其GL_RENDERER:是llvmpipe,


并且帧数不达要求。

希望咨询工程师了解如何在Ubuntu系统上正确使用Mali-G31进行渲染。

详细联系邮箱:[email protected]