关于使用Mail-G31GPU进行图形渲染

尊敬的米尔工程师:

您好,我是一名参赛选手。我在使用Remi Pi在\03_软件资料\02_Images\myir-image-ubuntu下的镜像MYD-YG2LX-REMI-8E1D-120-I_EMMC_UBUNTU_L5.10.83_20240330.img时,利用weston来做图形化显示,想对图形进行硬件加速的渲染,

首先测试在renderer是llvmpipe时的性能,这里选择使用 pixman 渲染器,glmark2-es2-wayland进行测试,

效果还不错,

拥有接近50帧的高刷。

但是查阅了RemiPi_Linux软件评估指南.pdf后发现利用Mali-G31进行渲染可以做到FPS高达143帧

 于是重新设置weston,

并开始glmark2-es2-wayland测试,

帧数以及体验都没有得到较好的体验。

对比RemiPi_Linux软件评估指南中测试的环境,GL_VERSION是不一样的,但呈现的表现却差距很大。

我们希望可以得到帮助,以在Ubuntu系统中达到RemiPi_Linux软件评估指南中的性能。

联系方式:[email protected]