尊敬的米尔工程师:
您好,我是一名参赛选手。我在使用Remi Pi在\03_软件资料\02_Images\myir-image-ubuntu下的镜像MYD-YG2LX-REMI-8E1D-120-I_EMMC_UBUNTU_L5.10.83_20240330.img时,利用weston来做图形化显示,想对图形进行硬件加速的渲染,
首先测试在renderer是llvmpipe时的性能,这里选择使用 pixman 渲染器,glmark2-es2-wayland进行测试,
pixman
效果还不错,
拥有接近50帧的高刷。
但是查阅了RemiPi_Linux软件评估指南.pdf后发现利用Mali-G31进行渲染可以做到FPS高达143帧
于是重新设置weston,
并开始glmark2-es2-wayland测试,
帧数以及体验都没有得到较好的体验。
对比RemiPi_Linux软件评估指南中测试的环境,GL_VERSION是不一样的,但呈现的表现却差距很大。
我们希望可以得到帮助,以在Ubuntu系统中达到RemiPi_Linux软件评估指南中的性能。
联系方式:[email protected]
最近发现,GPU表现不良的原因可能和终端提示有关:在主界面运行测试glmark2时,其终端会打印内核信息:目前没有查明白解决方法