尊敬的米尔工程师:
您好,我是一名参赛选手。我在使用WIFI模块来进行两块瑞米派之间的通信。
在U-BOOT上配置选择设备树:
但其中一块瑞米派出现驱动层报错(其中一块瑞米派的WIFI模块可以正常使用,两块瑞米派的内核和设备树一模一样):
这里怀疑是U-BOOT的环境变量的问题,但检查后无果:
初步怀疑:
1.两个瑞米派的文件系统存在差异,但报错是内核级别报错,故排除。
2.两个瑞米派的U-BOOT存在差异,但是按照官方的配置方式进行配置,望解答。
3.其中一个瑞米派的WIFI模块存在硬件缺陷。
你好,WiFi无法正常使用的板子有试过重新刷写镜像吗