使用ssh远程连接Remi Pi,连接失败

Remi Pi wlan0与PC接相同热点,PC端关闭任何vpn。

Remi Pi使用出厂自带的镜像,网络状态如下图,wlan0 ip地址为 192.168.1.106.

在MobaXterm中创建向该ip地址创建ssh会话,采用默认设置。

在会话窗口中以root身份登录,失败:

求教,非常感谢!

  • 建议使用windows命令行试一下
    ssh [email protected]
    如果不行建议检查一下网络配置,包括ip地址、子网掩码,具体配置可以参考《Remi Pi_Linux软件评估指南》4.1. Ethernet

  • 包括ip地址、

    我在windows命令行中执行了你建议的命令,它显示ssh连接很快被关闭了,并且在Remi Pi终端弹出了一串我不理解的信息,如下面两张图所示。


    我进行了ping测试。Remi Pi ip地址为192.168.1.106, PC端 ip 地址为192.168.1.109,两个结点双向能够ping通,如下面两张图所示。我想,通过这个测试,可以排除网络配置问题。


    我认为可能的原因在于Remi Pi上SSH服务的配置。我在Remi Pi终端执行了: systemctl status ssh,输出为:

    Unit ssh.service could not be found.

    我又执行了 systemctl status sshd,输出为:


    * sshd.service
    Loaded: loaded (/etc/init.d/sshd; generated)
    Active: inactive (dead)
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)

    我怀疑是Remi Pi上SSH服务配置有问题,希望能帮助我解决这个问题,感谢。

  • 连接了WiFi之后,你可以先尝试ping一下外网,看是不是能够通过,ssh的服务应该是没有问题的,可以接上网线来进行ssh的连接测试