在Ubuntu系统上对米尔LVDS屏幕显示的疑问

尊敬的米尔电子工程师:

您好,我是一名参赛选手,我使用Remi Pi在\03_软件资料\02_Images\myir-image-ubuntu下的镜像MYD-YG2LX-REMI-8E1D-120-I_EMMC_UBUNTU_L5.10.83_20240330.img时,不能做到对接入不同屏幕(这里的讨论不包括MIPI屏幕)自适应分辨率的设置。

发现如下:

当没有图形化GUI时,屏幕作为终端显示,但无法看清字样

我使用weston开启一个界面并跑一个简单的PyQt例程,

在LVDS屏幕上依旧难以看清。

当使用HDMI接入外部显示器时,显示为:

其字体和图形清晰可见。

目前初步怀疑为分辨率不对,尝试网上对通过 Weston 的配置文件来设置分辨率,

编辑或创建 ~/.config/weston.ini 文件,添加以下内容:

[core]
backend=drm-backend.so

[output]
name=HDMI-A-1
mode=1024x600

但尝试后无效