RH850使用Renesas flash programmer连接MCU(RH850/F1KM-S4)时,Main Clock的含义是什么

使用Renesas flash programmer连接MCU时,会要求输入Main Clock,这个时钟具体是指什么?

如果是指MainOSC(外部时钟源),那么如果板子上没有晶振,还能否正常使用?

另外在使用CS+调试仿真时,是可以选择内部时钟源的,Renesas flash programmer能否也使用内部时钟源连接MCU?