使用Renesas flash programmer连接MCU时,会要求输入Main Clock,这个时钟具体是指什么?
如果是指MainOSC(外部时钟源),那么如果板子上没有晶振,还能否正常使用?
另外在使用CS+调试仿真时,是可以选择内部时钟源的,Renesas flash programmer能否也使用内部时钟源连接MCU?
main clock就是CPU实际运行的频率,也就是CPU clock,输入一次之后理论上除非重新选择工程路径,一般是不需要再次输入的