此板完成后有两个明显的异常情况1,DC12V供电后,没读软件,芯片发热2,ERROROUT_M脚低电平3,用串口连接不上,弹出如下提示 看一下如何解决,谢谢
您好,
已收到您的问,将反馈至内部
请问PC有识别到串口吗
有识别的
了解,会为您将问题提交至RH850团队,还请稍等
帮忙看一下有回复吗,谢谢
非常抱歉,问题已经提交,但目前还没有回复,会为您催促,还请稍等
您好,还没有结果吗,谢谢
关于您的问题,收到以下回复:
关于供电,以下是芯片的供电参考值:
12V超出规定值了。
关于您串口调试报错的问题,清参考此链接的解决方法:
Renesas Flash Programmer Error Guide | Renesas
另外关于RFP,您使用的RH850/U2A需要在RFP中选择RH850/U2x而不是RH850,RH850/U2x是二代芯片,不支持UART调试,只有RH850 Gen1系列芯片支持串口烧录