使用RL78/F24开发板连接不上MCU提示security id问题,可是检查发现没有设置改变过,应该都是默认的
现在想不管security id,进行全部擦除作业,是否有办法?
问题点连不上MCU,仿真器连接正常,
试过IAR,e2 studio ,RFP。
您好,报错的界面能截图一下吗
这个是RFP的错误显示查询下来也是security id错误,
e2 studio没有成功连接过,提示could not start gdb server。
下面是security id代码,自动默认追加的,应该都是没有变的,但问题就是无法连接MCU进行操作。
发生该问题的开发板:RTK7F124FGS00000BJ(带永磁同步电机),开始可以正常连接,用e2建工程刷写后变成这样
普通F24开发板没发现过这个问题,
麻烦您检查下debug tool中的security ID设置:
下面这个是刷入到开发板中的程序,当初用e2studio建的,没有开smart configurator,
用CS+打开该工程没有flash选项没有security id
这个选项需要您右键选择对应仿真器后才会出现,您现在可以使用RFP对整个芯片进行擦除吗?
点击好仿真器,security id选项有了,但是RFP显示如下,帮忙再看看。
可以截图下flash option的内容吗
read flash option和擦除报一样的错误
根据手册,这个报错只能擦除整片flash来恢复:
可以在rfp的擦除设置改成整片flash试一下吗