使用RL78/F24开发板连接不上MCU提示security id问题,可是检查发现没有设置改变过,应该都是默认的
现在想不管security id,进行全部擦除作业,是否有办法?
问题点连不上MCU,仿真器连接正常,
试过IAR,e2 studio ,RFP。
您好,报错的界面能截图一下吗
发生该问题的开发板:RTK7F124FGS00000BJ(带永磁同步电机),开始可以正常连接,用e2建工程刷写后变成这样
普通F24开发板没发现过这个问题,
麻烦您检查下debug tool中的security ID设置:
下面这个是刷入到开发板中的程序,当初用e2studio建的,没有开smart configurator,
用CS+打开该工程没有flash选项没有security id
这个选项需要您右键选择对应仿真器后才会出现,您现在可以使用RFP对整个芯片进行擦除吗?
点击好仿真器,security id选项有了,但是RFP显示如下,帮忙再看看。
可以截图下flash option的内容吗
read flash option和擦除报一样的错误
根据手册,这个报错只能擦除整片flash来恢复:
可以在rfp的擦除设置改成整片flash试一下吗
整片擦除也是失败。
CS+中查看security id状态,和这个设置有关吗?FFF应该是默认没有密码的呀
您目前在CS+中修改SecurityID是不会生效的,应该是之前误烧入到flash中,目前flash被锁,且无法擦除的话只能跟换芯片了
另外问下 e2 studio调试时出现 gdb server failed to start是什么原因?也是security id原因?
您好,
这也是那块板子上出现的吗,应该是flash被锁无法debug了
是的,就是那块开发板连接e2 studio后面出现的情况
更换了芯片,现在可以刷写了,但调试时还会出现gdb server can not start的错误。
没有更改过密码SecurityID
请问下您的e2studio版本,以及是linux版本还是Windows版本,之前是否能正常调试