Renesas:
您好,我想在SOC R CAR V4H芯片上开发软件,我看到官网上的SDK都是为Linux提供的。如果我想在SOC R CAR V4H芯片的R52核上使用FreeRtos开发应用软件,我应该使用哪个SDK呢?开发环境是应该使用e2 studio吗?但在e2 studio中建立工程选芯片类型时我没有看到CAR V4H的选项。如果是用e2 studio如果选芯片类型?
以上是我的开发中遇到的问题,急迫等待您的回答。
您好,
目前在线R CAR 团队回复较慢,您方便联系您的经销商或者DFAE来获取即时支持吗
只要能回答我的问题就可以了,目前不方便联系DFAE
好的,将会把您的问题提交至RCAR团队
关于SDK,请参考此视频在e2studio中添加V4H的SDK:www.renesas.com/.../how-use-e-studio-r-car-installation-r-car-v4-series-sdk
感谢你的回答,瑞萨好像是没有为R52裸机开发的SDK,我们是用MCAL实现了部分R52底层驱动。