RA8D1支持XIP吗,程序可以跑在外部flash里面吗?有例程吗,RA6M5也可以吗?
你好,
RA8D1和RA6M5都支持XIP模式,可以通过QSPI/OSPI flash来存储镜像或者执行代码,请参考此文档以及例程来对XIP进行开发:Booting Encrypted Image using MCUboot and QSPI – Application Project | Renesas
此文档是针对RA6M4进行开发的,但是RA6M5与RA8D1同理,可以参考此文档。