我想使用R-IN32M4-CL3 芯片的CSI+DMA功能。目前CSI单独发送是可以的,例程库中的dmac.c中只提供了一个*dmac_memcpy函数,无法和SPI关联起来,想使用DMA并触发中断的话寄存器需要如何配置,能否提供一份例程呢
您好,
已经收到您的请求,将会为您联系内部团队解决,请稍等。
您好还有一个问题:目前 R-IN32M4-CL3的主频是100M,我还有另一块MCU的主频是120M 它的SPI分频只能 2 4 8 16 32 64分频对应的是60,30,15M....与R-IN32M4-CL3的CSI分频无法匹配,因为R-IN32M4-CL3集成了CC LINK IE TSN和OS修改时钟去适配另一个MCU会不会对协议层和OS造成影响,
R-IN32M4-CL3的主频这部分应该如何修改,理想主频是120M或者96M
收到,将会为您一起咨询
您好 预计什么时候能够收到解决方案
还在沟通中,会尽快给您回复
您好 R-IN32M4-CL3有关CC LINK IE TSN协议栈的内容 也是您这边负责吗 目前我遇到了远程站IP地址SLMP指令无法下发的问题 在这个界面修改Remote Sample的IP地址 无法触发erUserSlmpSetIpAddress函数
关于协议栈的问题话建议还是联系您对接的FAE会更快一些
国内有FAE对接吗 只有一个日本的FAE联系方式 发过邮件联系不到
国内目前应该是没有直接对接的,我会帮你一起问下协议栈的问题
CSI+DMA收发和修改时钟的问题这周会有回复吗