1.开发环境:FSP5.42.RTOS:Azure RTOS ThreadX
3.socket的window_size 设置大小:8192bytes,通过FSP设置MSS最大值1460
问题1:当外部客户端发送数据大于1460bytes会导致接收缓存异常,出现随机接收不确定长度的数据?
问题2:通过nx_tcp_server_socket_listen()设置nx_tcp_listen_queue_maximum=3,客户端目前只能实现1个连接,为何不能实现3个客户端连接?
您好,
请问您分配给task的stack size是多少,同时可以尝试增加BSP中的STACK 和HEAP size
你好,heap stack分别设置:0x2000