RA6T2 OTA 升级 指定地址偏移后, SCB->VTOR无法生效

SCB->VTOR = ((uint32_t) &__Vectors);     

#define FLASH_START 0x00006000
#define FLASH_LENGTH 0x3A000

Parents
  • 您好,

    如果想要指定地址偏移,更推荐在memory_regions.ld里进行修改

    在设置完地址便宜后需要在startup选项卡中添加下面这段代码来指定新的中断table:

    set $pc = *0x00006004
    set $sp = *0x00006000
    set {int}0xE000ED08 = 0x00006000

  • 您好,非常感谢您的解答,目前我使用的是keil进行开发了,不是用e2studio进行开发,您这边帮忙看下
    目前引导程序可以正常调整到app程序,app程序无法执行
    set $pc = *0x00006004

    set $sp = *0x00006000
    set {int}0xE000ED08 = 0x00006000

    这部分代码需要放在哪个具体位置或该如何实现?
  • 跳转后的app,中断无法正常进入,

  • 您好,

    如果您修改了FLASH的地址,那么Vector需要在程序里进行重定向,如果您使用了bootloader,那么需要在bootloader里重定向:

    SCB->VTOR = 0x6000

  • 我重新梳理下我这边的问题,

    1、bootloader 引导程序如下,(所占大小为:0~0x6000)

    typedef  void (*pFunction)(void);
    pFunction Jump_To_Application;
    struct arm_vector_table {
        uint32_t msp;
        uint32_t reset;
    };
    void Jump_to_APP(uint32_t app_addr)
    {
        uint32_t JumpAddress;
    	 // printf("jump to app: %#x\r\n", FLASH_APP_ADDR);
    	  printf( "(app_addr) & 0x2FFE0000 [0x%08X]\r\n",((*(volatile uint32_t*)app_addr) & 0x2FFE0000 ));
        /* Test if user code is programmed starting from address "APPLICATION_ADDRESS" */
        if (((*(volatile uint32_t*)app_addr) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)// 上面的值是取出FLASH_APP_ADDR里面的值来
        {
            __set_PRIMASK(1);                                             //关总中断  0打开总中断
            JumpAddress = *(volatile uint32_t*) (app_addr + 4);    
            Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
            //printf("jump %#x success \r\n",FLASH_APP_ADDR);
    			   //__disable_irq();
    			  // HAL_UART_DeInit(&huart1);//取消外设,避免APP 里用到串口时无法正常使用
            __set_MSP(*(volatile uint32_t*) app_addr);             //设置SP指针,复位指针
    			  //SCB->VTOR = 0x6000;
            Jump_To_Application();                                       //开始跳转
    //			static struct arm_vector_table *vt;
    //			vt = (struct arm_vector_table *)(app_addr);
    //			vt->msp = *(uint32_t *)app_addr;
    //			vt->reset = *(uint32_t *)(app_addr+4);
    //			SCB->VTOR = ((int)(&(vt->msp)) & 0x1FFFFF80);
    //			__DSB();
    //			__set_MSP(vt->msp);
    //			__set_PSP(*(uint32_t *)app_addr);
    //			__set_PRIMASK(1);
    //			((void (*)()) vt->reset)();
    
    //			__set_PRIMASK(0);
        }
        else
        {
            printf( "erorr [0x%08x]\r\n",(*(volatile uint32_t*)app_addr) );
        }  
    }
    void hal_entry(void)
    {
    		SysTick_Init(1000);
    		ra6t2_gpio_init_func();  
    		ra6t2_flash_init_func();
    		ra6t2_uart0_init_func();
    		ra6t2_uart0_dma_init_func();
    		ra6t2_gpt3_timer_uart_init_func();
    			
    		
    	  Upgrade_Flag = *(__IO uint32_t*)(FLASH_HP_DF_BLOCK_68);
    	  printf("---(FLASH_HP_CF_BLOCK_3+4)&0xFF000000 = 0x%08X---\r\n",(FLASH_HP_CF_BLOCK_3+4)&0xFF00000);
    		if(1)//Upgrade == Upgrade_Flag || NotUpgrade == Upgrade_Flag)
    		{
    				//printf("------%#x\r\n",(FLASH_APP_ADDR+4)&0xFF000000);
    				/*跳转到APP1中运行*/
    				if(((FLASH_HP_CF_BLOCK_3+4)&0xFF000000)==0x00000000)    //Judge if start at 0X08XXXXXX.
    				{
    					 // printf("jump APP1 running\r\n");
    						Jump_to_APP(FLASH_HP_CF_BLOCK_3); // Jump to APP
    				}
    				else{
    					printf("---failed---%#x\r\n",(FLASH_HP_CF_BLOCK_3+4)&0xFF000000);
    				}
    		}
    
    		 // private中的最后一个字节存放是否升级的标志位
        printf("---------- Enter BootLoader ----------\r\n");
        printf("\r\n");
        printf("======== flash pration table =========\r\n");
        printf("| name     | start addr |    size    |\r\n");
        printf("--------------------------------------\r\n");
        printf("| boot     | 0x00000000 | 0x00006000 |\r\n");
        printf("| app1     | 0x08006000 | 0x0003B000 |\r\n");
       //printf("| app2     | 0x0800A000 | 0x00032000 |\r\n");
        printf("| private  | 0x08000000 | 0x08001000 |\r\n");
        printf("======================================\r\n");
    		printf("Upgrade_Flag = %x\r\n", Upgrade_Flag);
    		printf("----------BootLoader Wait Firmware Update----------\r\n");
    		while(1)
    		{	
    			ParseProtocol_func();
    			ParseAck_func();
    		}
    
    
    #if BSP_TZ_SECURE_BUILD
        /* Enter non-secure code */
        R_BSP_NonSecureEnter();
    #endif
    }
    

    该工程是从普通工程参考stm32 ota升级做的bootloader移植,未使用MCUBoot进行生成

    2、app部分工程如下,其中调整的

    正常编译下载后,app部分无法产生中断,SCB->VTOR = (uint32_t) &__Vectors;该如何处理才能让app产生中断

    3、bootloader+app 的运行日志,bootloader正常跳转,而app无法产生中断导致程序无法运行

  • 您好,

    可以参考此例程中bootloader vector重定向的操作1325.EK-RA2L1_Bootloader.zip

Reply Children
No Data