为什么说垃圾
1 SPI,IIC这些重要的接口都没有从 2.54mm的 排针孔引出来
2 接口没有兼容Ardunio 接口 ,看看ST的开发板, 都是与Arduino 接口兼容, 很容易与各种扩展板对接
3设计的 金手指插座 连个尺寸也没有, 资料就给个原理图 , 尺寸也没有,想自己扩展都没法扩展
4原理图只给个pdf ,还是格式出错的,
5如果要用金手指扩展 就不能给排针孔焊接排针,因为排针底部会凸出来 导致太高 顶到扩展板
6 2排排针孔 把常用的SPI,IIC 的接口都没引出来, 设计引出的IO口时完全是 偷懒 随便画的
7 github开源的配套的资料太简陋, 粗糙
针对中国的评测板 相比官方的板子 严重缩水 , 这能评测个毛,别再让野火设计了,
CPK-RA8D1目前是有一个扩展底板在开发中的,那个底板后续将支持更多RA8系列的各种核心板,目前开发还在进行中,后续完成后会通过公众号告知,届时可以申请底板,可以解决您目前开发中遇到的问题