CPKCOR_RA8D1B 这个板子设计太垃圾了

为什么说垃圾

1 SPI,IIC这些重要的接口都没有从 2.54mm的 排针孔引出来

2 接口没有兼容Ardunio 接口  ,看看ST的开发板, 都是与Arduino 接口兼容, 很容易与各种扩展板对接

3设计的 金手指插座 连个尺寸也没有, 资料就给个原理图 , 尺寸也没有,想自己扩展都没法扩展

4原理图只给个pdf ,还是格式出错的,

5如果要用金手指扩展 就不能给排针孔焊接排针,因为排针底部会凸出来 导致太高 顶到扩展板

6  2排排针孔 把常用的SPI,IIC 的接口都没引出来, 设计引出的IO口时完全是 偷懒 随便画的

7 github开源的配套的资料太简陋, 粗糙

针对中国的评测板 相比官方的板子 严重缩水 , 这能评测个毛,别再让野火设计了,

Parents Reply Children
No Data