使用的是R7FA2L1AB2DFL芯片,烧录有的时候也不正常,有时成功有时失败,通电后并没有正常工作,而是一段时间后才正常工作,更换芯片也是一样的情况,请问这是什么问题 ?
请问使用的是外部晶振还是内部高速晶振?如果是外部晶振,麻烦检查一下晶振起振的耗时,如果是起振耗时导致的初始化慢应该是外围电路导致的。
如果使用内部高速晶振,麻烦分享下例程看一下是初始化问题还是外围电路问题。
我用的是内部高速晶振,然后例程是用e2studio软件,通过fsp库生成的代码,我当前没有修改过任何生成的代码,只在其中添加了一段代码,让一个引脚间隔一秒高低电平变化
如果是这样那应该是外围电路的问题,您有在reset pin上添加电容来消抖吗?有的话麻烦去除电容后试一下
是的,有这个电容,但是仍没解决问题,以上是我的外围电路