我正在进行一项代码移植,从rx66t移植到RA4T1,在RX66T中,允许中断嵌套是通过setpsw_i()实现的,禁用中断嵌套是通过clrpsw_i()实现的,这两个函数是rx的底层提供的,RA4T1中是否有类似操作,来允许中断嵌套和禁用中断嵌套
您好,
setpsw_i和clrpsw_i在RA系列中可以使用
__enable_irq和__disable_irq实现,功能相同,可以用于中断嵌套,也常用于flash读写操作前后保护读写
您好,我对setpsw_i和clrpsw_i的作用不太清楚,setpsw_i的作用是将PSW的bit16(symbol i)置为1吗?clrpsw_i置为0?如果是的话,那setpsw_i和clrpsw_i就是开启中断使能和关闭中断使能,而不是允许中断嵌套