我还可以使用JLINK正常烧录调试小于64K的固件,但是一旦程序大于64K,通过J-Flash,J-Flash Lite都不能烧录。
似乎只要涉及0x02010000以上的地址的操作都无法正常进行。
请问应该如何解决该问题? 不胜感激!
您好,
可以尝试使用瑞萨官方的RFP进行烧录吗?Renesas Flash Programmer (Programming GUI) | Renesas
也可以用RFP检查下内存设置,有没有设置安全区或者lock了flash
找到解决方法了,在e2 studio > Run > Renesas Debug Tools > Renesas Device Partion Manager可以恢复芯片状态