1.使用的是RA2E1 MCU,开发平台为RASC + IAR。
2.用官方的demo示例代码,在IAR上进行编译生成执行文件,发现bin文件过大,达到了16M,bin和hex文件对比,hex文件大小是正常的21KB。
3.通过工具查看,bin文件内容有很多无效00数据填充,发现icf链接文件是由RASC生成,icf链接上出现了问题,才导致bin文件过大。
所以想请教一下,在icf文件里边,如何更改才能减少bin文件过大问题?
文件大小对比图:
bin文件无效内容图: